欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机模具相关尺寸(之4)

  • 2022.01.17 14:57:36
  • 米思米
  • 3375

<JIS B 6701-1992>
“
注塑成型机模具相关尺寸”

(5)挤出棒孔

注塑成型机模具相关尺寸(之4)

5.1 挤出棒孔的配置


 将挤出棒孔设置在活动板上时,配置如【图】所示。

5.2 挤出棒的直径


 挤出棒的直径为30mm或50mm,各自的使用位置如【图】所示。

解说


 本规格涉及注塑成型机活动压板顶出杆的尺寸和位置。
 顶出杆直径为30mm或50mm。在【图】中所示的位置对配置做了规定。
 如果预先知道顶出杆的配置,则在设计模具时就能够限定可以放置支撑销的空间,非常方便。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities